6Gネットワークテクノロジーは次世代のワイヤレステクノロジーで、5G よりもさらに高速、低遅延、大容量の実現が約束されています。5Gの可能性は消費者に最大限に発揮されてきましたが、6Gは待望の業界アプリケーションにさらにフォーカスしてサポートします。6Gはまだ開発の初期段階にあります。しかし、それは我々の生活や働き方に革命をもたらす可能性があります。
5Gから6Gへの移行: ここからそこへどのように行くのか?
外出先でつながるライフスタイルを強化するために、現在の消費者は、スマートフォンからウェアラブルデバイス、車載インフォテインメント システムまで、より高速で信頼できるエクスペリエンスを探し求めています。ネットワークプロバイダーはこのニーズを認識しており、現在利用可能な最高のワイヤレステクノロジーである5Gインフラストラクチャの開発と投資を継続しています。しかし、工場や倉庫内などの業界アプリケーションが成長を続け、5Gの限界を広げるにつれて、ネットワークプロバイダーは6G開発によりフォーカスするようになっています。実際、6Gのテストと導入は2030年に開始されるはずです。
6Gネットワークへの移行はスイッチを切り替えるほど簡単ではなく、インフラストラクチャへの多額の投資が必要になります。6Gに必要なより広いカバレッジと高帯域幅を提供するには、新しいタワーが必要になります。6Gが生成する大量のデータを伝送するには、光ファイバーケーブルが必要になります。また、6Gデバイスの複雑なネットワークを管理するには、新しいソフトウェアが必要になります。
6Gへの移行には、インフラストラクチャに加えて、新しいデバイスも必要になります。5Gデバイスは6Gネットワークと互換性がないため、新しいスマートフォン、車、IoTデバイスを開発する必要があります。
6Gはまだ開発の初期段階にあり、テクノロジーの統一された標準はまだありません。さまざまなベンダーが独自のソリューションを開発する必要があるため、6Gネットワークの展開が遅れる可能性がありますが、6Gネットワークの展開を加速する可能性がある6G標準の開発に向けて継続的に取り組み中です。
ミリ波周波数: 真の6Gを切り開くための鍵
ミリ波周波数(mmWave)は、波長1ミリメートルから10ミリメートルの無線周波数で、他の周波数に比べていくつかのメリットがあります。大量のデータをサポートする高帯域幅があります。また、待ち時間が短く、データを高速で送信します。これらのメリットにより、ミリ波周波数は速度と信頼性が重要なリソース集約型のアプリケーションを最適にします。
ただし、ミリ波周波数にも課題がもたらされます。範囲が限定されているため、短距離のみ移動できます。また、建物、壁、木などの物体によって簡単にブロックされます。これらの要因により、確実なカバレッジを提供するには、ミリ波ネットワークを多くの基地局と高密度に運用する必要があります。さらに、ミリ波周波数は低周波数帯域よりも信号が減衰しやすいため、最適なパフォーマンスを実現するには大規模なMIMOアンテナと高精度の高周波コネクターが必要です。
待望の機能: 6Gアプリケーション
6Gネットワーキングテクノロジーの開発は、かつては想像されたことしかなかった革新的なアプリケーションの新時代を切り開く可能性があるため、興奮と期待を生み出しています。 AIの最近の進歩は可能性を高めているだけです。
自動運転(自律走行)車
6Gテクノロジーにより、自動運転車は現在5Gよりも高レベルの自律性を実現でき、自律走行車が密集する高速道路の未来を可能にします。
6Gの超低遅延と広帯域幅により、車両とその周辺環境とのリアルタイム通信が可能になり、車両が事故を回避し、より適切な判断を下せるようサポートします。
ロボット手術などの遠隔地医療
地理的な位置は、医療行為を制限する要因ではなくなるかもしれません。6Gは、地方の患者または地元では利用できない専門的なケアを必要とする患者に対する6G対応の遠隔手術など、現在よりも効果的かつ効率的に遠隔医療を実行できるようにすることで、遠隔医療を進歩させることが期待されています。
仮想現実(VR)と拡張現実(AR)
VRゲームのような没入型技術は、6Gネットワーキングテクノロジーにより新時代に入る可能性があります。次世代VRゲームでは、ユーザーはリアルな仮想世界に身を置くことができます。同様に、6GはARトレーニングの可能性を広げることができます。ARトレーニングでは、ユーザーは現実世界の仮想オブジェクトと対話し、受講者がより没入型で現実的な方法で新しいスキルを習得できます。6Gは触覚インターネットやホログラフィック通信の到来をもたらす可能性さえあります。
スマートシティ
スマートシティについてはよく耳にしますが、それを完全に体験できるのは6Gが現実になってからです。無線ネットワークや224G データ・センターを含むサポートインフラは、自動運転車が信号機や道路センサーと通信することを可能にします。さらに、6Gが完全に実現すれば、緊急時の調整と通信が向上し、第一応答者と一般市民のリアルタイム通信が可能になるかもしれません。
産業オートメーション
6Gにより、インダストリー4.0は人工知能、機械学習、デジタル・ツインテクノロジーの可能性を利用できるため、大量のデータを瞬時に処理、分析、対応する必要があります。このテクノロジーを使用すると、産業プロセスをリアルタイムで監視、制御、自動化できます。これで、障害が検出されたときに製造ラインを調整したり、障害が発生する前に潜在的な問題に注意を傾けるなど、効率性と生産性が向上します。
モノのインターネット(IoT)
6Gが提供する広い帯域幅とコネクティビティの向上により、IoTデバイスの機能が増えます。スマート家電からウェアラブル機器や医療機器まで、6GテクノロジーはIoT対応ハードウェア間の対話性の向上とデータ共有を促進します。
セキュリティ上の懸念: 6Gクラウドデータは安全か?
6Gはデータセキュリティに進歩をもたらすことが期待されていますが、完全に安全なシステムはないということを覚えておくことが重要です。各IoTデバイスは潜在的な攻撃のゲートウェイであり、ネットワーク全体のセキュリティは、そこに組み込まれているソフトウェアのセキュリティに依存します。過去数年にわたり、データ侵害漏洩やデータ損失、データプライバシーに関する注目度の高い事件が頻発し、クラウドデータの安全性、特にロボット手術や自律走行車のように人命に関わるアプリケーションの安全性について疑問が投げかけられています。
これらの懸念にかかわらず、6Gはデータセキュリティの分野で、以下のように数歩前進すると期待されています。
より強力な暗号化
6Gでは、より堅牢な暗号化プロトコルの採用が期待されており、権限のない者がネットワーク上で送信されるデータにアクセスして解読することがより困難になります。これで、クラウドに保存されているデータと送信中のデータが保護されます。
堅牢な認証と認証メカニズム
6Gには多要素認証、生体認証、AI主導による行動分析が組み込まれ、ユーザーの身元を検証し、認証された者のみがクラウドに保存された機密情報にアクセスできるようになります。
超低遅延とリアルタイム通信
6Gの超低遅延とリアルタイム通信の可能性により、素早い脅威の検出と対応ができるようになります。つまり、セキュリティシステムが潜在的な侵害をエスカレートする前に素早く特定して軽減できます。
6Gは最初から制限されるのか?
1979年の1Gで始まり、ワイヤレステクノロジーの各世代の「躍進」は約10年ごとに発生しました。6Gは第6世代の技術標準になりますが、一日で完全に実現されるわけではありません。インフラストラクチャが構築されるにつれて、ブロードバンドプロバイダーは間違いなく最高のネットワークに向けて競争します。つまり、5Gと同様に、6Gはネットワークテクノロジーの可能性を最大限に発揮できるように進化し、反復が必要となるのです。4G LTEが5Gへの大きな前進であったように、6Gも複数年にわたり、さらなる開発が必要になるだろう。ワイヤレス技術の各世代は、その過程で繰り返し機能強化してきましたが、6Gも例外ではありません。
モレックス: 未来をつなぐ
モレックスは、最先端のエンジニアリング専門知識、相互接続のイノベーション、グローバルなフットプリントで、6Gネットワーク、インフラストラクチャ、デバイスの開発と進化をリードすることに尽力しています。最先端テクノロジーへの継続的な投資により、顧客が6Gのアイデアとテクノロジーを実現する上で役立ち、コスト効率が良く、クラス最高の製品を開発できます。
モレックスが6Gの未来に向けた接続をどのように構築しているかなどについての詳細を学習するには、以下の最新のレポートをお読みください。未来のコネクティビティを予測する: つながる世界を推進するイノベーション。
関連コンテンツ