サプライチェーン オーケストレーションのためのデータ統合の実装
データモデリングによるサプライチェーンの監視、評価、軽減の試みは、従来、データ収集の範囲によって制限されてきました。以前のモデルでは、グローバル的な出荷経路が数本しかマッピングされないため、その過程で、多くの場合、独自のデータ収集プラットフォームを使用して他の利害関係者が処理するステップが省略されます。重要な変数が欠ける場合が多かったため、データ分析からのインサイトは不確実性により制限されていました。
対照的に、デジタル ファブリック イニシアチブは、膨大な量のリアルタイムトランザクションを織り交ぜて、サプライチェーンのより包括的なビューを構築するよう努めています。この取り組みにより、RFIDタグやIoTセンサー データなどの技術から高解像度の詳細が得られるだけでなく、複数のネットワークデータベースを使い合わせることで、さまざまな企業によって運営されているデータキャプチャも拡大されます。
関連するサプライチェーン向けにデジタル ファブリック アーキテクチャを構築することは、インフラストラクチャを確立するための数年にわたる大規模な取り組みですが、包括的な変動データモデルの潜在的な利点は、関与するすべての関係者に前例のない能力を備え、グローバルなサプライチェーンのオーケストレーション方法に強力で、変革的な影響を与える可能性があります。
この成功ガイドでは、大規模なデジタル ファブリック イニシアチブの課題と潜在的なビジネスへの影響について説明します。ケース研究として提供される、世界最大の電子相互接続プロバイダーの1つとして、モレックスは継続的に取り組んで、実装のための実証済みの戦略を示し、最適化された在庫管理、リード タイムの短縮、数千ものグローバルスレッドにわたる俊敏さの強化というメーカーの長期目標を達成するためにとられた特定のイニシアチブを検証しています。
デジタル ファブリックの築き上げ
サプライチェーンのオーケストレーションのためのデジタル ファブリックの構築を模索するエレクトロニクス企業にとって、関連するテクノロジーと、実装に対する潜在的な課題と障害を理解することが重要です。
統合とコラボレーション
企業内のデータ収集、分析、自動化は、エグゼクティブの単一の指示によって推進できますが、デジタル ファブリックを一緒に編むには、社内外のステークホルダーの利益を導く必要があります。サプライチェーン全体で多様なシステム、アプリケーション、データソースを統合し、リアルタイムのデータ交換を促進するには、サプライヤー、製造業者、販売業者、小売業者を含むステークホルダー間の円卓会議が必要です。統合プラットフォームの取り組みの拡大と進化するにつれて、サードパーティ物流(3PL)、フォースパーティ物流(4PL)、輸送業者もデータ共有の取り決めにおいて重要な役割を果たす可能性があります。
最初の難問は人間に関するものであり、また、透明性と信頼性のあるデータ交換を確保するために行動する各当事者です。データセットを共有し、ネットワーク上の多くのノードで十分なハードウェア接続を実装し、長期的にはプラットフォームを通じて作成できる将来の自動化されたアクションと調整するための合意を行う必要があります。これには、プロジェクト全体を通してサプライチェーン パートナー間の緊密な協力と頻繁なコミュニケーションが含まれます。
データ管理と透明性
2つ目の基本課題は技術的なものです。多様なプラットフォームは、異なる言語やコンピューティング フォーマットを使用して異なる方法でデータを測定したり、独自の方法で主要指標を計算したりすることができます。組織全体にデータを整合させるには、インプットの品質、信頼性、相互運用性を評価する広範なプロセスが必要です。これは、あらゆるイニシアチブの必須部分です。
人工知能(AI)と機械学習(ML)の新しいツールは、統合プラットフォーム内のデータ属性の差異を正規化し、あるオペレーターからのデータ収集を別のオペレーターからのメトリックに対応するように変換するのに役立ちます。また、自動化されたデータ管理は、「リスク調整」アプローチにおけるデータモデルのインサイトの不確実性の程度の計算にも役立ちます。
分析と可視性
統合プラットフォームのアーキテクチャが設計され、入力されると、デジタル ファブリックの実装作業は、サプライチェーンの改善に関するさまざまな目標に対処するために進められます。高度な分析ツールは、この統合されたデータを活用して、実用的なインサイトを生成し、需要パターンを予測し、潜在的なリスクを特定し、リソース配分を最適化します。
最終的な目標は、各企業に最適な自動化ツールキットを選択し、それを日々のビジネス慣行に組み込み、サプライチェーンパートナー間のシームレスなコラボレーションとコミュニケーションを確立することです。多くの場所におけるサプライチェーンデータのこのリアルタイム使用は、デジタル ファブリック体制の成立に不可欠なビジネス デジタル オペレーティング モデル(BDOM)に統合されています。この組織的な改善は、安全なメッセージングプラットフォーム、共同計画ツール、共有ダッシュボード、またはその他のカスタムアプリケーションを確立することによって達成されます。
モレックスのデジタル ファブリックを詳しく見る
モレックスが業界をリードするエンド ツー エンド(E2E)のデジタル サプライチェーン機能を強化するためにデジタル ファブリックフレームワークの開発を開始したとき、まず必要な機能の包括的なリストを確立する必要がありました。計画では、以下の機能、システム、プラットフォームに関する適切な連携と可視性に対処しないと、同社のサプライチェーン オーケストレーションのビジョンが実現できないことが明らかになりました:
- 需要/供給計画とリアルタイムのシナリオ計画
- 戦略的サプライヤー パフォーマンス スコアカード
- エンド ツー エンドの物流の可視性
- 企業全体の調達インテリジェンス プラットフォーム
- サプライヤー コラボレーション ネットワーク
- グローバル貿易コンプライアンスの自動化
- ネットワーク モデリングとプロセス マイニング
- 設計から調達、製造までのNPD/RFQ意思決定
実施を成功させる鍵
この複雑な事業を実施するには、思慮深い戦略が必要です。サプライ チェーンのオーケストレーションに関与するさまざまなチーム間で協力することで、統合に必要なすべての主要な機能とチームに対応するための4つの戦略が策定されました。支えとなる重点分野には、人材、運用モデル、ソフトウェア、そして最も重要なデータが含まれています。その中、データがAI主導のインサイトの燃料と見なされています。
人材の獲得と開発
モレックスのデジタル変革の旅における重要な成功要因は、人材の獲得と開発です。同社は、ウェブ開発、人間を中心とする設計、データアーキテクチャ、データ品質、サプライチェーン管理の専門家など、多様な専門知識を持つチームの構築に力を注いでいます。この学際的な方法により、モレックスは洗練されたデジタル ファブリックを設計、実装、維持するために必要なスキルを身に付けることができます。さらに、導入を成功させる上で人材が重要であることを考えると、継続的な学習とイノベーションの文化を育むことは、従業員がデジタルサプライチェーン管理の最新のトレンドと技術に遅れないように奨励する上で効果的であることが証明されています。
ビジネス デジタル オペレーティング モデル(BDOM)の統合
適切に設計されたBDOMは、組織全体でデジタル ファブリック機能の適用を制度化するために不可欠です。DOMは、ビジネス プロセスの変革に向けたブループリントとして機能し、従業員のワークフローへのテクノロジーの統合を導きます このモデルは、機敏性、効率性、顧客を中心とすることを重視しており、モレックスは変化や顧客のニーズに迅速に対応できます。プロセスとツールを標準化することで、BDOMはデジタルソリューションの実施における一貫性と品質を保証します。
ソフトウェア ソリューション
ソフトウェア開発に戦略的アプローチを採用するモレックスは、各デジタル ソリューションの内製化または外部調達の決定を慎重に検討します。この戦略には、最も効率的で費用対効果の高い経路を決定するための、内部能力と市場提供に対する徹底的な評価が含まれます。社内開発と外部調達とのバランスを取ることで、重要なシステムやプロセスの制御を維持しながら、利用可能な最高のテクノロジーを活用できます。このアプローチは、デジタル ファブリックのスケーラビリティと柔軟性を強化するだけでなく、イノベーションと迅速な展開もサポートします。
高い信頼性と低リスクの採用を可能にする戦略的アセットとしてのデータ
モレックスのデジタル ファブリックでは、データは単なるリソースではなく、イノベーション、意思決定、運営の水準を向上させる戦略的アセットです。同社は膨大なデータセットの収集、保存、分析をサポートする堅牢なデータ インフラストラクチャの構築に多大な投資をしてきました。このインフラストラクチャには、高度な分析プラットフォーム、AI、機械学習ツールが含まれており、生データを実用的なインサイトに変換できます。モレックスのデータ戦略は、データの完全性とセキュリティの重要性を強調し、意思決定プロセスで使用されるすべてのデータが正確で信頼性が高く、安全であるようにします。
デジタル ファブリックのインサイトを実践に生かす
モレックスのサプライチェーン オーケストレーション イニシアチブとデジタル ファブリックの強化は、市場状況の変化に応じてお客様がリアルタイムの応答性を最大化するのにすでに役立っている大幅な改善を表しています。データがキャプチャされ、ネットワークのパッチワークが1つのモデルにまとめられた後、最後のステップは、ネットワーク全体の意思決定者にインサイトを配布することです。サプライヤーと社内部門の両方が、リアルタイムの状態評価と将来の予測に頼って業務を最適化できます。
デジタル ファブリックのインサイトを、それらを最大限活用できるスタッフのダッシュボードに取り込むには、既存のBDOMシステムへのソフトウェア統合が必要です。プラットフォームの各外部ステークホルダーのソフトウェア インフラストラクチャに対して、同様の戦略が実装される場合があります。
丁寧に作られたBDOMは、組織が相互に利益をもたらす方法で高度なモデル機能を運用し、拡張するのに役立ちます。更新されたビジネス プロセスと新しい運用モデルも、導入の成功には同様に重要です。運用モデルは、エンドユーザー向けの新たな能力を体系化するものと考えられます。
リアルタイムのデータ統合
デジタル ファブリックはさまざまなソースからのデータを統合するため、ユーザーはサプライチェーンの全体像を得ることができます。このリアルタイムのデータ統合は、サプライチェーンを効率的に監視および管理し、遅延を低減し、応答性を向上させるのに役立ちます。
可視性の改善
サプライチェーンのデジタル レプリカを作成することで、ステークホルダーは原材料調達から最終製品の納品まで、プロセス全体を視覚化できます。この可視性は、ボトルネックの特定、中断の予測、運用の最適化に役立ちます。
意思決定の改善
サプライチェーンネットワーク全体にあるステークホルダーは、包括的でリアルタイムのデータにアクセスできるため、情報に基づいた意思決定を行うことができます。予測分析とAI主導のインサイトにより、プロアクティブな管理が促進され、すべての関係者が問題を予測し、リスクを軽減できるようになります。
コラボレーションと接続性
デジタル ファブリックは、サプライチェーン内のさまざまなステークホルダー間のコラボレーションを促進します。シームレスなコミュニケーションにより、これまで時間とリソースを浪費していた調整上の問題を解決できます。
拡張性と柔軟性
企業は、変化する市場の需要と状況に応じて、サプライチェーンモデルを適応させ、拡張することができます。さらに、既存のプラットフォームを活用し、より高度な監視および予測ツールを追加することで、より強力な能力を開発できます。
自動化と効率性
BDOMプロセスと統合されたデジタル ファブリック モデルは、自動化技術を活用することで、手動の介入を減らし、エラーを最小限に抑え、日常タスクの処理を加速します。これにより、全体的な効率とコスト削減が向上します。
リスク管理
さまざまなシナリオをシミュレートして分析する能力は、サプライチェーンの混乱が発生した場合に、潜在的なリスクを特定し、軽減戦略を策定するのに役立ちます。この積極的なリスク管理方法は、サプライラインの予期せぬ故障に関連する高いコストを回避します。
全体として、BDOM を活用したデジタル ファブリック プラットフォームの統合は、非常に大きな価値を提供することができます。組織は、以前は不透明で不確実だったサプライチェーンの状況を予測し、適応し、緩和できるようになりました。
包括的な組織横断型データ プラットフォームとBDOMツールによるプロセスの変革の両方を視野に入れることで、モレックスはサプライチェーンに対してより機敏で迅速な方法を採用しており、これにより新たな機会を開拓し、将来の成長を促進し、長期的な競争優位性を生み出します。
戦略的差別化要因
デジタル サプライチェーンのオーケストレーションは、卓越した運用を実現し、顧客やステークホルダーに卓越した価値を提供するためのモレックスの戦略の基盤です。デジタル ファブリック開発への同社の投資は、イノベーション、効率性、俊敏性を推進するためにテクノロジーを活用するという同社のコミットメントを反映しています。モレックスはデジタル能力の改良と拡大を続けており、デジタル時代におけるサプライチェーン管理の新たな基準を打ち立てています。