機械学習とAIツールはすでに高精度医療を推進し、個々の患者の診断、治療、予防戦略を向上させています。しかし私たちはこれらの成果をある程度までしか評価できません。なぜなら、十分なサービスを受けていない人々のグループ、特に黒人、先住民、その他の有色人種(BIPOC)、あるいは黒人、アジア人、少数民族(BAME)、LGBTQIA2+、子供と女性、あるいは希少疾患を持つ人についての研究において、大きな格差が同時に存在しているためです。新しい医薬品や技術を開発する際、研究者は歴史的にこれらの集団のニーズを無視してきたか、あるいは、新しい治療法についての調査に対応できる十分なデータを収集することができませんでした。その結果、十分なサービスを受けていない個人は平均寿命が短く、医療へのアクセスが限定され、誤診されることが多く、治療を受けていない慢性疾患に悩まされています。
コロナは、これらのコミュニティが経験し続けている長い間の無視の悪い影響の1つの例に過ぎません。無視されたコミュニティにおける個人は、最もワクチンを受けたがらなかった人々に含まれ、これは、新薬が彼らに与える影響についての理解と調査の不足によるものです。
彼らに固有の医療上の課題をよりよく理解するための継続的な臨床試験、研究、データ収集、深層学習がなければ、十分なサービスを受けていないコミュニティは今後も低品質の治療を受け続けることになります。研究者、臨床医、医薬品および医療機器の開発者たちは、詳細な患者データと、それを検討し、分析するためのツールへのアクセスを増加させ続けています。業界のステークホルダーおよびイノベーターとして、私たちは、十分なサービスを受けていないコミュニティのために貴重な、命を救うことさえあるインサイトを得られる可能性のある研究のギャップをどのようにして埋めればよいでしょうか?
現在の臨床研究を動かしているデータセットは、優先され、対象とされ、調査され、採用された個人および人口動態上のグループ、および、臨床試験に参加し自分の医療履歴を共有することに同意した人々に偏っています。簡単に言えば、機械学習とAIは、私たちが確保し集めることのできたデータからインサイトを探り出し、私たちができるかぎり活用できるようにしてくれます。
第三者調査機関であるDimensional Researchと一緒にモレックスが実施した調査では、医薬品会社の90%近くが、デジタルドラッグデリバリーは、「非常に」または「極めて」重要であり、患者の転帰の改善に役立つと考えています。ドラッグデリバリーのデジタル化はこれらの研究ギャップを埋める上で役立ち、彼らのデータが収集することを可能にし、最終的には患者の同意を得て医薬品開発に使用されます。実際、デジタルドラッグデリバリーを通し、研究者は、潜在的により多くの患者集団に接触しデータを収集することが可能であり、十分なサービスを受けていないコミュニティに焦点を特に当てて、データを相関させて意義深いインサイトを生み出すことができます。希少疾患のデータを収集し、理解し、適応し、そのための医薬品を開発する能力は、人生を変える力を持ち、以前な臨床実験を行うことが困難であった集団についてのインサイトも提供します。このような新たなインサイトをもって、医薬品会社は以前は治療されず、あまり理解もされてこなかった疾患のための新薬を開発する潜在的能力を持つことができます。
業界は、臨床試験などの確立された研究アプローチに依拠し続けますが、モレックスは、患者の転帰を改善するための新たな方法としてデジタルドラッグデリバリーについて当社顧客と協働作業を行うことに注力しています。AIと機械学習を利用することにより、臨床医、研究者、その他のステークホルダーは、各個人に最良の医療を提供するために、医薬品、送達システム、その他の医療デバイスとテクノロジーをどのように適応させる必要があるかについて、より正確なインサイトを常に取得し続けることができます。
デジタルドラッグデリバリー経由で同意を得た上で取得したデータとインサイトはイノベーションを進展させ、複数の代替医薬品の同時開発を加速します。深層学習とより正確な患者についてのインサイトにより、医薬品会社は異なる複数のシナリオと、新薬への患者の反応をシミュレートできます。これらの各シミュレーションは新しいデータセットを生成し、研究者は、特定の患者集合と個人の患者についての理解を常に構築し続けることができます。このようなシミュレーションは、医薬品の臨床試験で新たに目標として設定された効率を生む上でも役立ち、新薬の市場投入までの時間を短縮することもできます。一般的なまたは希少な疾患に関する幅広いよりインクルーシブなデータセットにアクセスできるようになれば、医薬品会社は、それまで十分なサービスを受けていない人々の医療ニーズを満たすための理解を深め、その能力を研ぎ澄ますことができます。
モレックスとフィリップス・メディサイズは顧客と密接に連携し、医療格差を排除します。私たちは、救命診断と治療を開発し長期間十分なサービスを受けていない人々を含めたすべての患者のニーズに対応するという使命を共有します。私たちは顧客に対し、各患者の医療ニーズを正確に理解するためにAIと機械学習を最良な形で利用するよう促します。私たちは力を合わせ、すべてのコミュニティとすべての個人にとって医療が真に公平なものとなる未来を現実にすることができます。