モバイル通信やインターネット接続機器の成長は日常生活に欠かせないものになっており、社会のあらゆる側面に影響を与えています。コネクテッドデバイスの機能は、セルラーデータネットワークが強度、速度、信頼性の点で改善していることから、ここ数年の間に進展しています。こうした進展は、第5世代(5G)無線テクノロジーの広範な実装というまったく新しいレベルに到達すると予測されています。
5Gネットワークの展開は2019年に始まり、現在も続いています。この新しいテクノロジーによってもたらされるデータレートの高速化とデータスループットタイムの短縮によってさまざまなスマートデバイスや形勢を一変させるアプリケーションがサポートされることになると予測されています。通信事業者はデータトラフィック要求の高まりに直面しており、次世代ネットワークを強化して(4Gよりも10倍高い周波数を採用する)5Gを実現させ、低レイテンシーで帯域幅を強化するためのトランスフォーメーションが必要です。
無線監視カメラ、ゲームストリーミング、VRによる理学療法といったトランスフォーマティブ5Gアプリケーションは、2021~2022年までの間に市場のメインストリームを形成するものとは予測されていません。しかしながら、一部の一般的なアプリケーションは現在、デジタルエコシステムの成長を活用しています。これには、消費者向け自律走行車からトラクタートレーラー、農業機器に至るさまざまな車両の支援運転機能が含まれています。この無線テクノロジーコミュニティは自社のネットワークを継続的にアップグレードし、強化する必要がある一方、相互接続ネットワーク能力に向けた取り組みを進めてコネクテッドデバイスの新たな波を実現させる必要があります。
高度なコネクティビティが可能に
5Gへの移行を成功させるには、既存の無線ネットワーク、ハードウェア、テクノロジー、ネットワークアーキテクチャをアップグレードして新たなアクティビティすべての統合を管理する必要があります。通信事業者やオペレーターも同様に、複数タイプのコネクテッドデバイスに対応して最も効率良く統合された5Gネットワークを実現する上で自社のネットワーク接続が最適化されていることを確認する必要があります。
新たなテクノロジーの広範な展開に向けて準備する必要があるのはネットワークサービスプロバイダーだけではありません。5Gは、デバイスとインターネット間だけではなく、複数のスマートデバイス間の接続を意味します。つまり、車車間あるいはビル間での接続も5Gで実現する可能性があります。
デバイスメーカーはこの新しい機能を最大限に活用する製品の設計を開始する必要があります。すべての5G対応デバイスには、新しい周波数をサポートするための再設計と高度に最適化されたアンテナが必要です。新しい材料、設計概念、製造技術が、5Gの導入と実装を成功させる重要な要因です。
シグナルソリューションを構築
5Gで使用される高周波数は接続機能を高めますが、そこには課題も生じます。高周波数信号は、建物やランドスケープ、さらには人などの物体によって遮断されやすくなります。マイクロセル、リピーターおよび、ビームフォーミングやビームステアリングなどの伝送技術は信号の強化に役立つ可能性があります。これらのソリューションはインターネット接続されるデバイスに組み込み、優れたネットワーク接続を実現させることが可能です。
デバイスメーカーは、5G最適化向けに特別に設計されたコンポーネントの活用に重点的に取り組む必要があります。シグナルインテグリティと伝送を確保して保護するコネクターは、一貫した接続を実現する上で極めて重要です。ビームフォーミングは、送信機と受信機間のシェイプ指向性信号で信号伝送を最大限に高めるものです。このビームフォーミングを、ミリ波(mmWave)アンテナを使って実現し、カバレッジを強化することができます。アナログ信号をデジタル信号に効率的に変換するモジュールも、さまざまなアプリケーションでビームフォーミングを実行する上で必要です。
考え抜いたデバイス設計と5Gに最適化されたコンポーネントの使用により、強化されたモバイルブロードバンド(EMBB)、超信頼性低遅延(URLL)、大規模なマシンタイプ通信(mMTC)など、5Gのカテゴリー内で発生するすべての新しいユースケースがシームレスに統合されます。
モレックスの優位性
電信・データ通信業界で数十年にわたってイノベーションと専門知識を築いてきたモレックスは、画期的なテクノロジーを開発し、業界を前進させるコネクティビティ基準の設定をリードしています。
モレックスは5Gの研究開発に全面的に投資しており、新しい高周波試験室を利用しています。モレックスは、設計者が大量生産に適した5G製品を製造できるようにする、製品設計とシステム製造の両方に関する専門知識を提供します。モレックスのミリ波コネクターはコスト効率に優れており、極めて大量の製造が可能です。
モレックスはまた、データ通信企業に製品を供給するリーディングサプライヤーでもあり、開発から製造、寿命期間中のシステムサポートに至るまで、高速接続、シグナルインテグリティ管理、無線周波数(RF)テクノロジーに関する専門知識を保有しています。RFアンテナ、マイクロコネクター、シグナルインテグリティ設計に関するモレックスの知識を組み合わせることで、業界をリードする5Gミリ波テクノロジー企業をサポートする革新的なソリューションが生まれます。