スマートフォンは、私たちがテクノロジーと交わる方法を変えました。今や当たり前になったタッチスクリーン技術は、20年前であればSFの世界の話のようなものでした。今では、旧式携帯電話の古いラバーキーパッドをまったく記憶していないユーザー世代も存在します。
このテクノロジーがさらに普及するにつれ、消費者は自身が持つ他のデバイスにも同じタッチ機能を期待するようになっています。そのため、モレックスをはじめとするメーカーは最新の静電容量タッチスイッチに対応しています。
静電容量タッチスイッチは、スマートフォンのタッチスクリーンと同じ技術を使用しています。静電容量タッチスイッチは、スイッチに近接する物体を検知する電界を活用することで機能します。このスイッチは、ユーザーの指によって発生する静電容量の変化を測定し、スイッチを作動させます。
静電容量タッチスイッチには、従来のプッシュボタン式スイッチに勝る多数の強みがあります。タッチスイッチが機能する上で物理的な作動は不要です。つまり、摩耗の可能性がある可動部品は存在しません。もう1つの強みとして、静電容量タッチスイッチの適応性が挙げられます。従来型のスイッチとは異なり、タッチスイッチは環境に適応できるようにプログラムすることが可能です。
スマートホーム技術の採用増は、タッチスイッチの実用性を示す優れた例です。スマートホームの制御デバイスに静電容量タッチスイッチを組み込み、暖房、照明、セキュリティシステムといった実にさまざまなアプリケーションを制御することができます。個々のスイッチの役割は、制御されるシステムに応じて変更できます。
コネクテッドホーム - アダプティブタッチスイッチに最適なアプリケーション
建築
タッチスイッチは、従来型のプリント基板またはフレキシブル回路(例: ポリイミド、ポリエステル)上で、いくつかの異なる技法を用いて製造することができます。どの回路基板を選択するかは意図されるアプリケーションによって決まりますが、その選択はスイッチの組み込み方法に大きな影響を与えます。
最初の静電容量タッチスイッチには酸化インジウムスズ(ITO)が採用されました。ITOは、透明膜として蒸着可能な電導合金です。これは、発光ダイオード(LED)によるバックライト機能を実現するタッチスイッチに最適な選択肢でした。しかし、ITOのデメリットが、静電容量タッチスイッチへの関心の高まりに伴ってますます重要になっています。第一に、非常に壊れやすい上、柔軟性に欠けています。つまり、最新のコンスーマ向けデバイスによくある複雑な形状に適応させにくいのです。
第二に、ITOはサブトラクティブプロセスを使用するため、製造コストが高くなります。サブトラクティブプロセスにおいて、ITOの蒸着層は化学的にエッチングされ、スイッチに要求される回路が作られます。これは材料の無駄であり、このプロセス中に失われた材料を回収するために製造時に余分なステップが増えます。
静電容量式タッチスイッチの新たな設計に向けたITOのこの固有の限界により、メーカーは、さらに優れた透明導電性を確保しつつ安価に処理できる柔軟性の高い製品を提供可能な代替ソリューションを探し始めました。特定されている1つの代替手段は、導電性ポリマーからなる材料群です。
有機ポリマー
PEDOTの頭字語で知られる材料であるポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)は、静電容量タッチスイッチの分野でITOを置き換える最有力候補の1つとして浮上している材料です。PEDOTは有機ポリマーであり、ITOに勝る強みがあります。
PEDOTの材料を使用する静電容量タッチスイッチ
ITO回路の作成に使用されるサブトラクティブ法とは対照的に、PEDOTはアディティブプロセスで安価なポリエステル薄膜に蒸着されます。これは材料の使用効率が高く、もっと環境にやさしいプロセスです。スイッチのアプリケーションにおいてPEDOTが他のポリマーよりも優れている点は導電性と透明性のコンビネーションです。
しかしながら、PEDOTベースのデバイスを真に実現させる最終的な革新は、低温はんだ付けの領域で進展しています。従来の高温はんだ付けのプロセスは、半導体チップやその他の電子コンポーネントをポリエステル回路に組み込む場合にはまったく向いていません。低温法の採用は、現在こうしたデバイスをポリエステル基質に直接終端処理できることを意味します。
PEDOT材料にもやはり限界があります。PEDOTはポリエステル基質の透明部分にのみ使用することが推奨されます。とはいえ、PEDOT回路は、類似する積層造形プロセスを採用しているSilverインクと組み合わせることが可能です。PEDOTとSilverインクを併用して完全な回路を作ることができます。この柔軟性によって異なる機能を、ディスクリートスイッチ、スライドスイッチ、ロータリーホイールを含む単一のデバイスに統合することができます。このように、静電容量スイッチひとつで複数の機械スイッチの機能を再現できます。
魅力的なディスプレイ
静電容量タッチスイッチの強みの1つは、LEDと組み合わせてバックライト付きディスプレイを作れることです。LEDはすぐに入手でき、熱発生量も少ないため、タッチスイッチ用バックライトを提供する上で理想的な選択肢です。これらを使用して、良好なユーザーエクスペリエンスをもたらす魅力的かつ直感的なディスプレイを生み出すことができます。
バックライト付き静電容量タッチスイッチは機能を簡単に構成できるだけではなく、もっと高価なタッチスクリーンインターフェースよりもコスト効率に優れた代替策となり、複数の機械スイッチとボタンを使用する場合よりもスペースを節約できます。
バックライト付きLEDタッチスイッチ - 素晴らしいユーザーエクスペリエンスを提供
スマートフォンがパーソナルデバイス市場の中心となり続けていることから、ユーザーはタッチスクリーンインターフェースに馴染みを深め、他のテクノロジーにもこのインターフェースを導入することへの要求は高まるでしょう。タッチスイッチは消費者、自動車アプリケーション、産業アプリケーションにとって理想的なソリューションであり、PEDOTテクノロジーと組み合わせることで、コスト、スペース削減、機能の面で素晴らしい恩恵をもたらします。