ちょうど1年前、フロリダ州サーフサイドでオーシャンフロントの12階建てコンドミニアムビルが倒壊し、フロリダ史上最大のハリケーン以外の緊急対応となりました。倒壊の原因は、現在も国立標準技術研究所によって調査中ですが、建物の構造基礎に大きな問題があったことが倒壊を招いたという見方が有力です。サーフサイドビルが建設された1981年以来、深層基盤試験の設備とテクノロジーは飛躍的に進歩しました。もし建設当時にそれが利用可能であったとしたら、画期的な構造検査テクノロジーによって、この大惨事を防げたのでしょうか?
より良いテストでこのような悲劇を回避することで、テクノロジー企業はこれまでとは違った考え方をするようになりました。パイル ダイナミクス社(PDI)は、世界最大のダイナミック基礎検査装置メーカーです。業界の最前線に位置する革新への強力なコミットメントを通じて、PDI社は、従来のプロセスで通常必要とされる数分の1の時間で正確な結果を得る試験方法を開発しました。さらに、PDI社は安全なクラウドデータストレージを利用することで、現地訪問の必要性をなくし、時間、コスト、二酸化炭素排出量を削減します。 その結果、超高層ビルや橋、その間にあるあらゆるものの安定性が向上し、あらゆる形や大きさの構造物を自信を持って建設できる費用対効果の高い方法で建設業界が活性化しました。PDI社は、50年以上にわたって業界をリードする開発を続け、世界100か国以上の現場で品質保証を改善してきました。「当社は、深層基盤業界にサービスを提供するテクノロジー企業です」と、PDI社の社長であるジョージ・ピスチャルコ氏は述べています。
年々イノベーションのサイクルが進むにつれ、PDI社のソリューションに対する需要は急増しました。品質と納期を重視するあまり、既存のサプライヤーの信頼性や稼働率の問題が露呈してしまいました。さらに、PDI社は洗練された技術やセンサーを継続的に追加したため、事業の成長を支えるために、より先進的で先を見越した接続ソリューションプロバイダーを求めていました。
PDI社は、モレックスとの提携を機に、同社の製品ポートフォリオに対応するコネクターとケーブルアセンブリーの品質を大幅に向上させました。 「私たちは、この会社が問題を解決し、私たちのビジネスを前進させるのに役立つ会社であることに早くから気づいていました」と、ピスチャルコ氏は説明します。
コラボレーションによる品質・安全性・効率性の優先
そして、両チームは仕事に取りかかりました。
イノベーションに対するチームの共同アプローチの代表例が、鉄筋ケージの内側と外側の両方でコンクリートの品質を評価するPDI社のサーマルインテグリティプロファイラー(TIP™)です。この革新的な技術により、結果が迅速に得られ、調査結果はクラウドを通じて世界のどこからでも確実にアクセスできるようになりました。このレベルのアクセス性によってPDIが業界で際立った存在になっただけでなく、モレックスはセンサーをThermal Wire®ケーブルに直接組み込んで、生産のスピードアップと簡素化を実現しています。
その結果、フィードバックに数時間から数日かかる他の完全性試験方法よりもはるかに早い段階で、懸念事項や潜在的な建設上の問題を特定する試験結果をリアルタイムに得ることができます。しかし、常に簡単だったわけではありません。
PDI社と緊密に連携して適切なソリューションを実現したモレックスのダニエル・コーク氏は、「両社とも『NOと言わない』という姿勢を持っており、それが重要な課題を解決するための革新的な方法を見つけるという共通の決意につながっています」と述べています。モレックスは、自動車、コンスーマ向け電子機器、ヘルスケア、およびデータ・センター環境において、完璧に機能しなければならない高耐久化ソリューションを使用して、厳しい問題を解決するためにお客様と協力してきた豊富な歴史を有しています。モレックスは、同社の品質要件と耐久性要件を完全に理解できるユニークな立場にありました。
適応力のある製造と積極的な素材調達
過去5年間、モレックスの支援を受けてPDI社は飛躍的な成長を遂げました。受注の増加に対応するため、モレックスは、業務の合理化とスピードアップを図るため、カスタムオートメーション ソリューションを開発しました。自動化を取り入れることで、PDI社は、試作品をより早く作り、デザインに集中することができるようになりました。
コロナが大流行する中、PDI社は、サプライチェーンの混乱を回避しながら需要を満たすという大きな課題に直面しました。このような混乱が限定的なものになるよう、モレックスのチームは原材料の確保に努め、ラインが必要な生産レベルを維持できるようにしました。
ピスチャルコ氏は、「グローバルな供給状況を見ると、ほとんど供給されていないこともありました」と振り返ります。「それにもかかわらず、モレックスのチームは常にコネクターを見つけ、時間を厳守するだけでなく、早期に納品してくれました。モレックスのチームはいつも『ご心配無用です、必ずお届けします』と言い、その言葉を忠実に守ってくれました」。
ダイナミックなテストの成長を支えるダイナミックな関係
モレックスとPDI社の関係はケーブルアセンブリーから始まりましたが、PDIが最新の最先端技術を市場に投入し、基礎の打設から製造までの試験方法に革命を起こすことで、その関係は発展しています。
「モレックスとパイル ダイナミクス社は初日から本当にチームであり、その関係は我々の仕事が進化するにつれて強化されてきました」とピスチャルコ氏は結論付けています。「私たちはモレックスを、当社の製品とビジネスの長期的な成長のために存在する戦略的協力者として見ています」。
PDI社とモレックスがどのように世界中の基礎の安全性と信頼性を確保し、構造物の安全性と健全性を維持しているかについては、包括的なケーススタディをお読みください。