内側に目を向けて「社内」の効率を改善することは、テクノロジーで革新的成功を収めるための鍵となる基礎的な出発点です。しかし、最終的に達成したい目標を念頭に置いて、深く根付いたシステムや慣行を変えることは、どれほど難しいことなのでしょうか?
モレックスをはじめとする先進的なテック企業は、サプライチェーン全体でパートナーや顧客のために物事をもっと簡単に、より良くするビジネスを常に行う必要があります。継続的な改善によって競合他社との差別化を図り、重要な強みを得られます。実際の工場でのシナリオ全体にイノベーションを組み込み、統合する方法を考案することで、設計・製造チェーン全体のあらゆる従業員の全体像を効果的に高めることができます。やはり、自社施設の整備は間違いなく、パートナーや顧客とともに成功を推進する上で最低限必要なものです。そして、中国・珠海にあるモレックスの先進的なパイロット施設は、設計・製造施設全体の結束した統合がいかに企業に明白な恩恵をもたらすかをトップダウンとボトムアップの両面から示しています。
つまり、従業員、プロセス、システムの体系的な連携が、企業の潜在的な成功のバックボーンになるということです。初期の設計概念から製造、そして困難になりかねないサプライチェーン全体の配送に至るまで、より優れた効率性を実現し、促進することで、統合戦略は顧客と従業員の体験を高めることになります。企業が多くの場合、長年にわたって築き上げてきた、時にまとまりのない業務を統合する、すなわち融合させるには多額の戦略的投資が必要になりますが、その結果、顧客から工場の現場に至るまで、あらゆるレベルで付加価値を得られます。多くの場合、その実現には製造、オペレーションなどの根本的な変革が必要になります。しかし、こうした再生は長期的な前進に必要な、まさに「痛み」であり、1歩下がって2歩進むためのものです。
ではどのような方法で行うのでしょうか? ここで自動化が重要な役割を果たします。自動化を戦略的に活用することで、平凡な手動の手法の排除と、性能データが基本的な資産となるデジタルトランスフォーメーションに基づく生産システムの接続性と効率の最適化が約束されます。これにより、2つの形態の無駄が削減されます。1つ目は時間と材料、そして2つ目は従業員が付加価値の高いタスクにもっと集中できるようになることです。顧客であれ、従業員であれ、会社のステークホルダーであれ、価値の創造は極めて重要です。
新しいソフトウェア、産業用PC、システムオンモジュール(SOM)といった組み込み型のシステムなど、多くの業界プレーヤーが長年にわたって製造にデジタル技術を適用してきたにもかかわらず、その多くは非効率な手作業と組み合わせて使用されています。
例えば、データ統合を例に挙げてみましょう。通常、システム間のデータ共有を成功させるには、従業員がデータをエクスポートして最適化した後、再インポートする必要があります。自動化された場合と比較して、このような人間の介入と監視は、遅延、待ち時間、エラーを引き起こす可能性があります。モレックスのエンジニアリングチームは、真のデジタル効率でこの困難なハイブリッドモデルを破壊させようと努力しています。
自動化、テストなどの重要な要素のシームレスな統合によって実現する統合計画を通して得られる利益はたくさんあります。最も魅力的な成果として、市場投入までの時間の短縮、無駄の削減、オペレーションの高速化、コスト効率、精度の向上、効率的な新製品の導入(NPI)などが挙げられます。
変革をもたらす統合機能とダイナミックなリーダーシップの組み合わせには、市場をリードして新しい価値を創造する手段を持つ自信がある業界の「先駆者」が必要です。中国の珠海にあるモレックスの施設はまさにこの視点にふさわしい、全世界のすべての工場に対するその後のグローバルな展開に備える実験場です。歴史的に見て、モレックスの珠海事業所は、2014年のオプリンク コミュニケーションズの買収によってもたらされた国産の製造実行システム(MES)の経験と専門知識から大きな恩恵を受けており、このレガシーはモレックスの統合ソリューション戦略の重要な基盤となっています。
価値の根本的な原動力としてのデータ
私たちの世界の大部分は、デジタルトランスフォーメーションの時代を迎えています。ライフスタイルや社会を変革し、向上させるために、データの活用が急速に進んでいます。大手業界プレーヤーは統合型のアプローチを通じて、驚異的なスピードで処理されるデータによって達成可能なアクション、インサイト、迅速な実行にさらに大きな価値を見出すための先進的な対策を講じています。
例えば、製造プロセスのデータをほぼリアルタイムで分析することで、設計から製造、供給までのワークフローに問題が発生した場合、迅速に介入できるようになります。さらに、品質欠陥が発生した場合でも、手遅れになってから手作業で修正するのではなく即座に対応することができます。
この機能によって応答時間を分、時間、場合によっては日単位で短縮しつつ、無駄を省くこともできます。また、これまでにない業務効率と従業員の働き方を導入することでオペレーションを変革することができます。そして、素晴らしいことに、それらを測定することができます。企業は、設計、イノベーション、製造、市場投入までの時間の流れの中で品質問題をかなり早い段階で発見することでコスト削減を実現し、創出された価値を測定できるようになります。
実際に、エンジニアリングや製造のプロセスでのデータから生成される価値を最大限に活用することで働き方を大幅に改善し、従業員と顧客の両方にメリットをもたらすことができます。顧客は、エンジニアリング設計のイノベーション、納期、品質の点で好ましい変化を得られ、メーカーは時間とリソースを節約でき、従業員の仕事の満足度を確実に高めることができます。例えば珠海では、最先端のプランニング・スケジューリング技術から得られるデータにより、データに基づく意思決定がシームレスに行われています。データの価値は、施設のリーダーがオペレーションを最適化し、フレームワーク内で柔軟性を生み出すグローバルな標準、ツール、共通プロセスを活用しつつ、現地で意思決定を下して最終顧客に恩恵をもたらせるようになると明らかになります。
オペレーションの原動力としての品質
これはほんの一例です。品質問題に関連するコスト削減について見てみましょう。製造における基本的な目標は、コスト削減を推進するために「反応的」(現状)から「予測的・規定的」(将来の状態)に移行するというビジョンでなければなりません。モレックスはこのビジョンに向けて進展しており、知識共有セッション、「バーチャルトレーニング」の探求、戦略的シフトの重要なツールとしてのデジタル学習の調整は、さまざまな学習スタイルに対応しながら、スキルアップによる好ましい成果をもたらしています。
こうした変革的な取り組みにより、モレックスのエンジニアリング・設計センターと工場は、過去には達成が困難であった性能レベルを達成できるようになりました。これらの変革により、最終的には市場投入までの時間を短縮し、設計要件や納期の迅速性と予測可能性を高め、全体的な品質要件を満たすことができるでしょう。
珠海での事例
珠海では、製造とオペレーションを体系的に改善するために、概念から実際の実施に移行する取り組みが順調に進んでいます。モレックスの珠海パイロット事業は、その規模、複雑性、統合ソリューションの専門性から、このパイロット事業にふさわしい論理的な選択であると見なされ、慎重に計画されたさまざまな段階で展開されます。現在は、今月開始予定のユーザー受け入れテスト(UAT)イベントの準備を進めているところです。UATが無事終了すると、4月にはパイロット運用が開始し、スタッフは本稼働前に十分なトレーニングを受けることになります。
珠海のチーム、特にエンジニアとプランナーは、共同チームとして彼らが着想し、構築した高性能なシステムで仕事をすることに心を躍らせています。そしてもちろん、ここで構築された基盤を誇りに思っています。現地の展開チームはコロナ禍でもソリューション統合の理念を逸脱することなく、対面機会の不足を乗り越えるために多数の優れたツールを活用し、全世界の同僚たちとリモートで連携しています。逆境に負けない忍耐力は、この統合ソリューション戦略を支える全体的な協力関係の理念にふさわしい、新たな教訓になっています。