これまで企業は何年にもわたりアジャイルなサプライチェーンを構築してきました。2026年はその成果が試される重要な年となり、企業が地域的な生産体制のスマートな調整を通じてその柔軟性を競争上の優位性に変換できるかどうかが問われることになるでしょう。この新しい環境で成功するには、変動が起きてから対応する体制からいわゆる 「ネットワークのネットワーク」をプロアクティブに管理する体制への移行が求められます。このブログでは、ネットワークが2026年にサプライチェーンのアジリティと安定性を促進する方法について考察し、サプライチェーンの上級リーダーの観点から重要なトレンドと戦略を明らかにします。
「ネットワークのネットワーク」フレームワークは、物理的ネットワーク(製造フットプリントと製品の動き)、データのネットワーク(情報と知能の流れ)、人材ネットワーク(専門知識と協力関係のつながりのつながり)という、互いに関連する3つの中核的要素を統合したものです。
最近の貿易政策の転換により、日々変化する困難な状況に対してデータに基づき迅速に対応することが求められる中、多くの組織にとって信頼性が高く連携されたデータエコシステムへの投資は大きな価値を発揮することが実証されました。そのようにして確立されたデータ活用能力は、企業がグローバルな地域化の複雑さを乗り越えて、お客様に利益をもたらすためにAIを実用的に活用するうえで不可欠な推進力になっています。
市場の需要:世代変化に耐えるレジリエンス
エレクトロニクスエコシステムが正常化して製品在庫のバランスが戻る中、現代のサプライチェーンのレジリエンスがはっきりと示されています。例えば、業界はAIインフラストラクチャの前例のない需要に対して驚異的なスピードで対応し、概算で年間$5,000億以上の投資を行い、ハイテクコンポーネントの急増に対応できる能力を証明しています。
この実証された強みは、2026年で明かな優位性になるでしょう。AIブーム以外にも、主要産業における重要な世代変化は、さまざまな市場でイノベーションと成長を後押しし続けています。これにはオートモーティブや車両の電動化、スマートエネルギーグリッド、産業オートメーション、ヘルスケア、消費者テクノロジーが含まれます。
このような変化を活かすには、ネットワークのネットワークを構成する物理的ネットワーク、データのネットワーク、人材ネットワークを完全に統合する必要があります。今や、市場機会やサービス水準、総着地コストの最適化や関税の影響緩和の必要性が顧客要件を左右しており、この戦略的な連携は不可欠となっています。この現実は中核となる電子部品のみならず、それらを取り巻く必要な材料(金属、プラスチック、ガラス、樹脂など)のエコシステム全体も、かつてないほど注目されています。
地政学的課題に対処する:ロングテール課題の深刻化
2026年のサプライチェーンにとって中心となる地政学的課題は、現在注目を集めている半導体分野から、必須材料のロングテール(少量多品種の材料)を確保するために新しいサプライヤーネットワークを構築するという根本的な問題へと移行しつつあります。このロングテールは、中核テクノロジーを物理的に包み込む包装を形成する金属、プラスチック、樹脂で構成され、これらは貿易政策の変化の影響を非常に受けやすくなっています。したがって、これらの材料を地域的に調達する能力の有無が、差別化に不可欠な要因になります。
この課題を達成するため、物理的ネットワークの総合的な能力が問われます。Molexでは、東南アジアのような戦略的な拠点で新規の製造キャンパスを設立することで、現地のサプライヤー基盤がまだ存在しない場所で新たな供給エコシステムを開拓しています。このような新しい地域で成功するため、新しい現地生産者を育成しながら既存のサプライヤーと協力して活動エリアを拡大する二面的なアプローチを成功させる人材ネットワークが必要です。
全体的な地域化戦略は、お客様が求める場所で事業を行うという基本的な使命に基づいています。これは、近年の完成品の在庫の再配置を中心とした考え方からの大きな変化です。今後の取り組みでは全体的な生産手段を再配置するため、かなり複雑なタスクを伴います。
在庫とロジスティクス:可視性から予測知能へ
より迅速でインテリジェントな意思決定により、在庫とロジスティクスにおける新たな競争上の優位性を得られます。そのためには、受動的にデータ収集する体制から、リスクをプロアクティブに特定して潜在的な混乱を未然に防ぐアクションを提案するダイナミックなシステムに移行することが求められます。
インテリジェントな意思決定に焦点を当てることで、業績を評価する方法が根本的に変わります。在庫については、戦略的な優先順位が単純な速度(商品の販売速度)から全体的な在庫の健全性に移行することで、製品のライフサイクルとテクノロジーの変化に基づくリスク調整を織り込んだ意思決定が重視されるようになります。ロジスティクスでは、戦略は単純な貨物追跡からリアルタイムのデータを活用した運用状況の全体図による把握(輸送モードの状態やルートの実行可能性を含む)へと進化しました。
予測知能は単なるコンセプトではなく、今や日常的な運用ツールになりました。推奨エンジンは潜在的な出荷リスクを特定し、当社のロジスティクスチームに実行可能で具体的なソリューションを提案しています。多くの場合、お客様が潜在的な問題に気付く前に、システムは在庫切れのリスクを軽減するために、グローバルネットワークの別の地域からプロアクティブに在庫を配置換えする処置を開始できます。
例えば、Molexでの高度な需要計画により、お客様の希望日に対して予定通りの納品が既に10~15%改善され、納品確約日に対する納品が20~30%改善されました。
AIとデータ:知能ネットワークの強化
信頼できるデータエコシステムへの長期的な投資は、AIの戦略的な促進要因になっています。この運用の成熟度によってMolexは実験段階をバイパスして直接生産に移行し、信頼できるパートナーの組み込みAIと当社独自のAIソリューションを組み合わせた実用的な二面アプローチを展開しています。
この数年にわたる取り組みの結実が、Molexのインテリジェント デジタル サプライ チェーン(IDSC)イニシアチブです。このイニシアチブは、データエコシステム(IDSC 1.0)の開発から導入の拡大(IDSC 2.0)へと移行しました。Molexはこの厳格なアプローチに基づき、AIを2つの実践的な方法で適用しています。生成AIは調達用途で使用されてデータ分析を行うことで調達の判断が改善されます。一方、エージェントAIは機能をつなげる(カスタマーサービスや倉庫管理など)ことで生産性を加速させます。このハイブリッドモデルは、主要なアプリケーションパートナーの組み込みAI機能と、企業全体のギャップを埋めて全社的な連携を実現するためにMolexが独自に開発したAIを組み合わせたものです。
サプライチェーン管理が統合される未来
2026年に競争上の優位性を得る最大の機会は、新規の地域供給ネットワークを構築するという差し迫った課題を克服することで得られます。このような地域の新しいロングテールエコシステムの開発に優れた企業は、市場のスピードに足並みを揃えて行動する俊敏性を得ることができます。
しかしながら、この機会は最も大きな障害でもあります。このネットワーク構築に成功するために大規模な投資、計画、リスク管理が必要であり、そこが新たな競争の場となります。
今後は、物理的ネットワーク、データのネットワーク、人材ネットワークを個別に管理するのではなく、これらが完全に統合されたアプローチが必要になります。物理的ネットワークを構築する重度の複雑さを克服する秘訣は、データネットワークによるAIドリブンのインサイトと人材ネットワーク内の強固なパートナーシップを活用することです。
さらに先を見据えると、ロボット工学とヒューマノイドの急速な進歩が最も過小評価されがちな技術力です。この進歩は今後10年間でサプライチェーン運用を根本的に強化すると予測されており、3つのネットワークをすべて統合する究極の存在になります。それは、データに基づいて動き、人間と一緒に働く物理的な機械です。
最終的に、サプライチェーン管理の将来はデジタルトランスフォーメーション(DX)への総合的な取り組みに依存します。つまり、変化を予測する知能とそれに基づいて対応する機敏性を備えたサプライチェーンを構築することです。
ネットワーク統合と予測知能の原則がどのように実践されるか確認するには、Molexのデジタルサプライチェーンのトレンドおよびインサイトをご覧ください。
その他のリソース
Share