製品の製造、職場への出勤、あるいは日常活動の何を行っていても、今日の社会は、これまでとは比べ物にならないほどデータを使用します。データは本当に未来の原材料となりました。2025年までに世界で750億の接続するデバイスが年間27ゼタバイトのデータを生成し(出典:IoT Business Newsス)、データ雪崩は成長を続けます。これらのデバイスの恩恵は、自動運転車両、人工知能、機械学習のメリットとともに、高速インターネット経由でのみ、特に5Gワイヤレス接続の広範囲な導入によってのみ真の機能を発揮します。基盤として機能し、また、これらの新たなテクノロジーから生み出される膨大な量のデータを処理し保存するため、ハードウェアソリューションも、アンテナ、ソフトウェア、その他の5Gのイネーブラーとともに進歩しなくてはなりません。
高速データの増殖は、新たな環境に置かれたスマート機器の急速な増加を促しています。モノのインターネット(IoT)と産業用モノのインターネット(IIoT)の拡大とともに、たとえばスマートファクトリーにおける産業用機械などリアルタイムで情報共有する機能を持つマシンは互いに近くに置かれることがあり、あるいはスマート車両や農業用機械の場合のように遠く離れた距離に分散することもあります。その場所にかかわらず、スマートマシンと車両は、リアルタイムなデータ処理を必要とし、その結果、コンピューター装置の巨大倉庫が進化します。
従来型のデータ・センターを超えて
従来のデータ・センターでの情報処理はコンピュータ装置のラックがどこまでも立ち並ぶ大きな倉庫のようなものを思い起こさせます。これらの通信ハブは、将来のデータ処理ソリューションの一部を構成しますが、それは全体的な戦略のほんのひとつの要素に過ぎません。一部の組織は、官民を問わず、専用のサーバーで情報をローカルに処理し、自身の情報ニーズを管理します。
モノのインターネット(IoT)の継続的発展と、広範囲な5Gの実装は、さまざまなデータ処理要件を持つ新たな幅広いアプリケーションを実現可能にします。その結果、世界各地に実装されるあらゆるサーバーは多種多様なものとなります。エッジコンピューティングの成長は処理のための機器をデータ・センターから、必要とされる地点に近い場所へと移動します。ますます高度化する機器は、産業、輸送、農業分野でよく見られるような、守られた環境とは程遠い、厳しい条件に設置されるようになります。
この特定の需要もまた柔軟性の非常に高いソリューションのニーズを生み出します。ユーザーは、最新のデータネットワーク機能の優れた性能の恩恵を受けたいと考えており、自分の装置が増加する速度とデータの要件に対応できることを確信できねばなりません。そのため最新のサーバーとストレージ用テクノロジーは、より高い性能に伴う柔軟性とスケーラビリティを提供しなければなりません。この適応性における鍵は、モジュラーアーキテクチャのコンセプトです。
高性能ハードウェア
最新世代のマイクロプロセッサーは高いパフォーマンスを生み出し、エネルギー消費を削減するよう開発されています。これと同時に、サポートハードウェアも、損失を最小化させつつ、同じ性能を提供できなければなりません。コネクターの世界における最新の開発は、これらすべての産業要件に対応しています。モジュール方式により、将来の成長に対応するためにサーバーを再設定しアップグレードする能力が提供され、コネクターはモジュラーサーバーとストレージ設計に重要な役割を果たします。
高性能なモジュール方式のニーズに対応するため、モレックスは高速伝送用接続の課題を解決するための画期的な方法を開発し続けます。従来型のコンピューティングアーキテクチャは、バックプレーンと大型のプリント基板(PCB)を使用します。低損失と向上したシグナルインテグリティを訴求するということは、高損失なPCBから移行するための代替技術が必要であることを意味します。基板対基板用コネクターはケーブルソリューションに取って代わられ、ライザーにはツインアックス(ツインアキシャル)ケーブルを使用して最小損失での高速データ伝送を可能にしています。
これと同時にモレックスは、インフラストラクチャとその他の関連するコスト両方においてコスト効率の高い全体的ソリューションを確保するために努力しています。光学ソリューションを使用した高速コミュニケーションや、リタイマーやリニアアンプなどのアクティブデバイスにより性能を向上させたいと考えがちですが、これらのシステムのエネルギー消費と付随する熱管理問題はコストを受け入れがたい水準まで上昇させます。求められる高い性能を提供できるパッシブな銅ベースのシステムを開発することにより、モレックスソリューションはインストールした顧客の製品が確実に競争力を保てるようにします。
モジュラーソリューションを可能にする接続性
今日のチップメーカーは、1秒あたり112ギガビットのデータ・レートを実現するソリューションを作成しており、224 Gbpsを達成する日も遠くありません。最新のサーバーとストレージ用ハードウェアと接続ソリューションは、このような高速性と柔軟性と使いやすさをパフォーマンスを犠牲にすることなく提供する必要があります。
接続性は最新のサーバーアーキテクチャのパフォーマンスとモジュール方式に必須です。モレックスのサーバーおよびストレージ用ソリューションの幅広いポートフォリオが、シグナルインテグリティと高速データの最新の基準で柔軟性と使いやすさを提供するという複雑な課題を解決する方法を学習しましょう。そして、より小さいサイズと高い密度への需要と、必要なパフォーマンスを提供するソリューションを製造する能力の間の正しいバランスを見つけましょう。ますますつながっていく世界のために、モレックスは急速に変化する業界のニーズの常に先を行くイノベーションを提供します。