概要
スマートフォンはこの数十年で最も高度なパーソナルデバイスのひとつになりました。低レイテンシーの通信を可能にする最新5Gネットワークの登場や、ウェアラブルデバイスの人気の高まりに伴い、スマートフォン技術は日々の生活に欠かせないツールになっています。
この競争の激しい市場において、設計者は絶えず革新的なスマートフォンソリューションを開発して顧客を引き付ける必要があります。つまり、メーカーは新世代の製品を12ヶ月という短期間でリリースし続ける必要があるのです。
スマートフォンとウェアラブルは、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)などの人々を楽しませるアプリケーションに新たな役割を見出しています。そのような中、設計者は、最新機能をお客様に届けるという複雑な課題に直面しています。スマートフォンには高い処理能力と高速通信が求められるため、チップセットからバッテリーまでのあらゆる要素においてこれまでよりも優れた性能が必要です。同時に、ユーザーは携帯のしやすさから、小型でスリムな形状を好んでいます。
設計者は、次世代のモバイルデバイスにおいて競争優位性を高める製品を提供できる企業と連携する必要があります。かつてないほど多くのコンポーネントを小さなスペースに詰め込むため、コネクターは、シグナルインテグリティを保護し、発熱の影響を最小限に抑える重要な役割を担っています。折りたたみタイプのスマートフォンといった新たなフォームファクターの製品が増加し、顧客は現在の製品に対する信頼性と同等の柔軟な接続システムを求めています。
携帯電話以上に、ウェアラブルデバイスは、スマート技術がAR/VRといった新たな価値を創造する機能を市場にもたらすことができるよう、新たな手法を提供しています。これらの機能はすでにライフスタイルやレジャーの業界で導入されており、その可能性はますます広がっています。Molexは、マイクロコネクター分野における世界屈指のモバイルデバイスブランドとの30年におよぶ緊密なコラボレーションから得た経験とテクノロジーを活用することで、このダイナミックな市場に向けた最先端ソリューションの構築におけるサポートをお客様に提供しています。
注目のリソース
注目の動画
Bridging the Distance Keeps People Close
Work or travel can put us far away from the people we care about. Fortunately, Molex has cracked the code for a better 5G mobile experience. Drawn from our experience helping leading companies design and produce mobile devices, we’ve developed 5G board-to-board RF connectors that deliver exceptionally low latency. This breakthrough quality and reliability means that a simple video call is the next best thing to being there — and no one misses a moment.
距離を埋めることで人々を密接に